欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

橡胶加热器 概要

  • 2020.03.17 23:35:15
  • 米思米
  • 2268

 特点

  • 因为使用具有柔软性的薄硅胶,所以可以切实地贴服加热面。

  • 适合不(去掉)让加热面全面均匀地加热时使用。

  • 加热器表面的最高可使用温度为220℃。(高温型为250℃。)

 基本构造

   在上下2枚硅胶片之间配置电阻元件,清除内芯后进行压缩冲压加工,制成薄片状的一体化构造。

橡胶加热器  概要

 安装方法

①夹具

   在金属板和被加热物之间夹持橡胶加热器后使用。

   加热器的容许耐面压力为1.47MPa{15kgf/cm2}。

②硅胶粘结

将橡胶加热器专用的粘结硅胶涂敷到橡胶加热器上,粘结被加热物。最高使用温度为180℃。

③胶带粘结

   在橡胶加热器的背面粘贴双面胶带,粘结被加热物。

   最高使用温度为150℃。

 使用方面的注意事项

1.加热器请勿在空气中进行干烧。否则有可能导致起火等。相对于加热器安装面浮起时也一样。但是,功率密度在0.5W/cm2以下时,可以在常温环境下进行干烧。

2. 在金属板和被加热物之间夹持加热器时,导线和导线固定片请勿接触到金属板。

3. 不能在蒸汽、水中、腐蚀性气体等环境下使用。

4. 不能在加热器上实施开孔等加工。此外,橡胶上带有划痕时不能使用。

5. 请勿弯折加热器后使用。加热器的最小弯曲R为25。

6. 请勿在额定电压(V)以上使用。

7. 加热器从被加热物中脱落(取出)时,请务必切断电源。此外,请勿马上触摸切断电源后的加热器。

8. 如果被加热物和加热器之间的空隙较大,则会发生异常升温。需要充分注意加热器的固定。

9. 请勿对导线固定片部施加力量。

 

   按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据

橡胶加热器  概要

 选择方法

① 确定加热器所需要的热量。

    根据被加热物的重量、比热、上升温度、以及达到设定温度的加热时间,使用下述计算公式进行计算。

    效率(η)因保温、隔热、加热器的配置等而有异,很难正确地进行计算,一般设定在0.2~0.5左右较为妥当。

主要材质的比重和比热

材质

比重(g/cm3)

比热(kcal/kg℃)

铝(A7075P系)

2.80

0.230

铜

7.85

0.113

不锈钢

7.82

0.110

黄铜

8.70

0.100

    例如)将使用不锈钢材料的、尺寸为100×100×3(mm)、重要约0.2kg的加热板加热到150℃时。

 (加热板为20℃,达到设定温度时的上升时间为15分钟。)

橡胶加热器  概要

※ 效率设定为0.3。
※ 
参阅按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据。

橡胶加热器的选择

① 确定加热器的形状和大小。

橡胶加热器  概要

② 确定使用的电压(V)。

橡胶加热器  概要

③ 确定被加热物所需要的热量(W)。

橡胶加热器  概要

④ 热量÷加热器的大小(cm2)所获得的数值,在0.2以上0.8以下(W/cm2)时,可以制作。

橡胶加热器  概要

⑤ 确定导线的长度。

※ 方形(带孔型)、方形(带恒温自动调节器型),其导线长度为1000。

橡胶加热器  概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities